This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87725-Q1:RSTOUT 开漏配置和电压容差

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87725-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505782/lp87725-q1-rstout-open-drain-configuration-and-voltage-tolerances

器件型号:LP87725-Q1

工具/软件:

我正在使用 LP87725-Q1进行设计、并希望使用上拉至1.8V 而不是3.3V 的 RSTOUT 引脚。 RSTOUT 引脚表明、如果内部 PU 电阻器被禁用、则可以是开漏、这应该允许我这样做。 该引脚的开漏与推挽默认状态是什么? 如果默认情况下不是 OD、我需要做什么才能做到这一点? 谢谢!

OPN:LP87725110RAGRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylor:

    正确的 OPN ; LP87725101RAGRQ1 ,在原理图中必须有拼写错误。
    nRSTOUT:它配置为 OD、启用内部 PU 电阻器、极性低电平有效。
    在内部、该引脚会被上拉至3.3V 电平、因此、在非活动状态下测量该引脚上的电压时、您会观察到3.3V 电压。
    默认状态为高电平、这意味着没有任何错误待处理。 如果有任何错误应该导致 nRSTOUT 触发、则信号将为低电平(~0V)。
    使用此默认配置时、您不需要将其上拉至1.8V。

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 如果我的目标是基于1.8V 使 RSTOUT 信号、我是否可以使用 NRSTOUT_PU_EN 的寄存器设置来强制断开内部上拉电阻器并在外部将其拉高至1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylor:

    是、需要将其断开、然后从外部连接到1.8V。  

    此致、

    Ishtiaque