工具/软件:
您好、
我需要帮助来为 EVM 设置测试设置。 我使用 Rigol 电子负载检查电流输出。
当我将 EVM 的 Vout 和 GND 连接到 Rigol 负载、并将其设置为10mA 的连续电流模式时。 在打开负载之前、我会获得所需的输出电压、但当我打开负载时、电压会降至0。
这背后的问题可能是什么?
我在任何输出模式下使用器件、在该模式下短接了 J8连接器并将配置设置为获得3.3V 输出。 请告诉我正确的设置、以便至少能够获得700mA 的输出。
谢谢、此致
Sudhir D