请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25622 工具/软件:

这里上面是我的电路的 BQ25622 ,我尝试使用 Arduino uno 与 i2c 运行基本扫描代码,但我没有在这里找到我的设备,当我连接到 VBUS 到5V 我的 BQ25622 IC 正在加热太多与电池。
在这里我也做了改变:
(1) STAT 和 PG 电阻器更改为1k Ω。
(2) SDA、SCL 和 INT 更改为10k Ω。
(3) CE 被下拉。
但结果是一样的,请帮助我解决这个问题。