This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:充电器 IC 建议

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506035/bq25629-charger-ic-recommendation

器件型号:BQ25629
主题中讨论的其他器件: BQ25620

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找支持以下条件的充电器 IC:

  - VIN (MAX): 9v

  -充电电流(最大值): 2A.

  -细胞: 1细胞(锂离子)

  -电池充电电压:4.2b.

  -控制接口: I2C

  -备注: USB BC1,运输模式支持, QFN 类型(4x4mm)

请在 TI 充电 IC 中推荐最合适的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    鉴于要求、我建议使用 BQ25620或 BQ25629。 这两个器件之间的主要区别在于 OTG 模式输出引脚。 在 BQ25620上、OTG 输出引脚为 VBUS、而在 BQ25629上、OTG 输出引脚为 PMID。  

    如果客户不打算使用 OTG 功能、则任一器件似乎都合适。  

    此致、

    Garrett