This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:VIO_IN 电压超出最小限值规格有什么影响

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506117/tps65917-q1-what-is-the-impact-of-vio_in-voltage-out-of-minimum-limit-specification

器件型号:TPS65917-Q1

工具/软件:

会发生什么情况、如果 VIO_IN、则会对 TPS65917-Q1 PMIC 的影响降至3V (数据表最小值为3.135V)。

例如、所选 I/O 的输入/输出电压电平较低、 某些内部功能块发生故障、您能支持评估确切的影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waldemar:

      VIO_IN 是器件内部的接口 IO 电路的电源。 由于该器件具有 VIO 电平选项(1.8V 或3.3V)、因此、只要与该器件连接的所有外部 I/O 信号都能够在相同电平下工作、VIO 电压电平就不会出现低至3V 的问题。  

    谢谢!

    Phil