工具/软件:
我将开始研发直流/直流转换器、具体要求如下。
VIN;26V、范围:20V 至32V
输出电压:60V、25A、1500W、隔离、导通冷却、 无风扇设计
问题是在给定规格的情况下、是否可以实现高 eff psfb 设计。 我没有找到任何接近我想要的参考设计或纸张。 WebBench 生成了一个非常实用的原理图、例如300mF 输入电容是无法实现的。 不过、主要问题是漏电感、即使 SLUC222也会告诉我 Lk 为-4uH。 那么、我想知道我应该遵循哪种设计方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我将开始研发直流/直流转换器、具体要求如下。
VIN;26V、范围:20V 至32V
输出电压:60V、25A、1500W、隔离、导通冷却、 无风扇设计
问题是在给定规格的情况下、是否可以实现高 eff psfb 设计。 我没有找到任何接近我想要的参考设计或纸张。 WebBench 生成了一个非常实用的原理图、例如300mF 输入电容是无法实现的。 不过、主要问题是漏电感、即使 SLUC222也会告诉我 Lk 为-4uH。 那么、我想知道我应该遵循哪种设计方法?
您好:
以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的相移全桥的分步设计过程。 内部有一个指向 Excel 设计工具的链接、该工具使用与应用手册相同的计算方式。 您应该能够使用这些工具为您的应用设计效率为90%至95%的转换器。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
此致、