This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bq76952 -用于 OTP 编程的单独 BAT 和 VC15

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505904/bq76952-bq76952---separate-bat-and-vc15-for-otp-programming

器件型号:BQ76952
主题: BQ76942中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

在客户生产线中、他们将进行复制(连接在 PCBA 上的单元)、然后执行 OTP。  

BAT 电压限制为10~12 μ V、因此我们是否可以在 BAT 引脚上施加单个电源来满足 OTP 要求?  

我担心的是、由于总电池电压高于12伏、但 BAT 电压仅为12伏、因此该操作会产生任何影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Beginner、

    为了对 OTP 进行编程、必须在 BAT 引脚上施加10-12V 的电压 最高 VCx 引脚(即对于 BQ76952、为 VC16;对于 BQ76942、为 VC10)。 否则器件将不允许 OTP 编程。 这意味着在对 OTP 进行编程时、不应连接电池电芯。

    请参阅此 OTP 常见问题解答 以及 校准和 OTP 指南。  

    此致、
    Alexis