This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:有关提高 UCC28881的输出电流和电压的查询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505884/ucc28881-inquiry-about-increasing-output-current-and-voltage-of-ucc28881

器件型号:

工具/软件:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在研究使用 UCC28881构建简单的非隔离式降压转换器的设计。 但是、我发现 UCC28881的输出电流对于我的要求来说太低。

我想问、是否有办法可以通过整合外部 MOSFET 或其他支持电路来使用此 IC 来增大输出电流和输出电压。

我的目标规格为:

  • 输出电压: 24伏

  • 输出电流: 主题

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    对于降压转换器中处理2A 峰值输出电流、无法通过增大器件的值来处理。

     

    您可以考虑在降压转换器中使用 UCC28C42。  它具有板载放大器和需要外部 FET、并将在非隔离配置中良好运行。

     

    建议您在降压应用中使用 UCC28C42。  请在标题中使用 UCC28C42重新发布 e2e 内容、以便适当的应用工程师可以为您解答问题。

     

    此致、