This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:LP5810DDSDR

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506181/lp5810-lp5810ddsdr

器件型号:LP5810

工具/软件:

您好、  

我想使用基于 I2C 的 PWM 发生器。   我  是否可以使用 LP5810DDSDR、如下所示? 我需要此 PWM 来驱动 TPS922054DRRR 、仅当选通处于活动状态时 。 请分享您的建议。

另外、任何带有一个引脚的基于 I2C 的 I/O 扩展器(最好是4通道)都可以用于 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhlraj:

    是、LP5810可用于通过外部上拉电阻器提供 PWM 电压输出、如图所示。

    此外、由于 LP5810输出是恒流控制、因此不需要电阻器 R6。

    我认为 LP5810是最佳建议。

    此致、

    Felix