This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:添加电池电源

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499708/bq25756-add-power-supply-from-battery

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好、

是否可以实现以下操作? 我想知道实现这一目标所需的功能、电路配置和充电 IC 的模型名称。

假设系统需要10W 的功率。

如果 USB 的电源仅为5W、是否可以将电池的剩余5W 添加到输入电源以使输出10W?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    对于 BQ25756、没有电源路径。 这意味着系统直接连接到电池。 由于电源通过 IC 从电池流向系统、因此您的图略微不正确。

    在这种情况下、USB 将为 BQ25756提供5W 功率、BQ25756将在同一节点上向系统和电池输出5W (减去一些损耗)功率。 如果系统功率要求低于5W、则系统将由充电器供电、其余功率将用于为电池充电。 如果系统功率要求高于5W、充电器将为系统提供5W 功率。 在这种情况下、电池和系统之间没有保护措施、因此电池将提供尽可能多的电力、也就是系统所需的最大电量、在电池无法提供任何更多电力之前电池可以提供的功率。

    如果您想要像图所示那样在电池和系统之间提供保护、则需要一个具有 NVDC 电源路径和我们称为"补充模式"的功能的不同充电器 IC。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    感谢您的支持。

    如果系统功率要求高于5W、则充电器将为系统提供5W 功率。 在这种情况下、电池和系统之间没有保护措施、因此电池将提供尽可能多的功率、因为系统需要的最大功率是电池可以提供的功率、直到电池无法提供任何更多的功率。[/报价]

    关于您的解释、我是否正确理解、如果电池电量不符合系统所需的功率、系统将无法运行?

    如果您希望在电池和系统之间提供保护(如图所示)、则需要一个具有 NVDC 电源路径的不同充电器 IC 和我们称为"补充模式"的功能。

    您能否告诉我、是否有一款产品具有保护功能并符合我最初描述的配置?

    此致、

    Nishie

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    关于您的解释、我是否正确理解、如果电池电量不符合系统所需的功率、系统将无法运行?

    没错。 如果系统所需的输出电压超过充电器 IC 加上电池能够提供的输出电压、则系统将无法提供足够的功率来执行其任务。

    您能告诉我是否有一款产品具有保护功能并符合我最初描述的配置吗?

    我们应该有可以实现这一点的产品、但我需要知道您的输入电压/电流要求以及您的电池电压/充电电流要求。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    我已向客户确认输入电压/电流和电池电压/电流。 但我尚未收到客户的回复。 我将在获得信息时与您联系。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    感谢您的更新! 我期待您的答复。

    此致、
    Michael