This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:TPS2117

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503128/tps2117-tps2117

器件型号:TPS2117
主题中讨论的其他器件:TPS2121

工具/软件:

你(们)好

我们正在设计一个具有备用电池的系统。 以下是其规格

1、初级电压:4.2(从5V 降至4.2V,输出稳定)
2、二次电压:4.2(单节锂离子电池,3.2-4.2V)


以便在电源之间无缝切换。 我们计划使用 TPS21117。


IC 提供无缝切换。
数据表提到、当 MODE 引脚降至.35V 以下时、IC 在二极管模式下工作。 因为我正在使用
优先级模式该引脚应连接到初级电压。 如果主电压变为零、器件将启动
工作方式。 IC 的性能变化是什么

TI 产品系列中是否有任何其他具有无缝切换功能(最大电流为0.4A)的 IC

3、我们可以使用 TPS2121IC 吗

令人遗憾

Mudit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    很抱歉耽误你的时间。  请允许我检查,并在明天结束之前回来

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    我建议使用 TPS2121器件、因为它具有快速切换。

    此致

    Kunal Goel