This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562212:使用 PG 输出(无上拉)以100pF 滤波来控制其他 TPS562212的 EN。

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501206/tps562212-using-pg-output-no-pull-up-to-control-en-of-other-tps562212s-with-100pf-filtering

零件号:TPS562212

工具/软件:

您好:

我正在设计一个使用四个 TPS562212器件从共享12V 输入生成5V、3.3V、1.5V 和1.2V 的电源时序系统。

1.2V 电源轨首先上电。 我使用其 PG (电源正常)输出来启用其他三个 TPS562212转换器的5V、3.3V 和1.5V 电压。

- PG 引脚为**开漏**、**不从外部上拉**。
-它**直接连接**到其他转换器的 EN 引脚。
-每个 EN 引脚都有一个** 100pF 陶瓷电容器连接到 GND**、用于噪声滤波。

连接图如下:


我的目标是保持设计简单、同时仍确保可靠的 EN 激活和抗噪性能。

###问题:

1.直接连接到 EN 引脚时、是否可以保留 PG 引脚**不使用上拉电阻器**?
_(我特意避免上拉至1.2V、因为它太接近1.2V 的 EN VIH 阈值、这可能导致使能不可靠。)_

当 PG 转换为高阻抗时、EN 引脚是否会正确检测到"高电平"状态?

在每个 EN 引脚上添加** 100pF 至 GND**是否足以实现抗噪性能?

4.是否有关于 TPS562212中 EN 引脚的**内部行为或阻抗**的详细信息?

任何确认或建议都将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、只需跟进以查看此问题是否有任何更新。
    如果有任何反馈或指导、我将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当第一个器件输出正常时、PG 引脚变为高阻抗、EN 引脚悬空。 EN 引脚的内部上拉将启用器件。 当第一级输出不正常时、PG 引脚变为低电平并禁用下游器件。 当第一级的 VIN<2.5V 时、该逻辑可能无法正常工作的一个角落。 在这种情况下、PG 引脚的状态未定义、可能会导致下游器件启用错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    所有 TPS562212器件均使用连接到其 VIN 引脚的相同12V 电源。
    即使 TPS562212的 VIN 使1.2V 降至2.5V 以下并且 PG 引脚变得不稳定、
    我认为下游器件不会错误地导通、因为 UVLO (欠压锁定)仍可正常工作。

    基于此、可以说电流电路应该正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下,它应该是没问题的。 我认为它不会有任何问题。

    此致、

    Himanshu