工具/软件:
您好先生
我们在 USB4附加卡上使用65994BH 作为 PD 控制器。 我们遇到 USB4卡将失效的问题。
以下是重现过程:
1.install USB4卡
将具有独立电源的 USB4 /TBT4坞站连接到 USB4卡
3.关闭系统并拔下交流电源线
4.plug 在交流电缆中启动至操作系统、发现 USB4卡无法正常工作、无法识别连接的 TBT4/USB4扩展坞。
并且该问题已由 TI collegue Annchit 调试了数周、该问题的根本原因可能是 PD 控制器进入电池电量耗尽模式。 但正如我所知,电池电量耗尽模式主要应用于笔记本电脑,但我们的系统是台式机,不需要电池电量耗尽模式,所以你能帮助检查这个问题与 Annchit 吗? 如何解决此问题? 这个问题似乎已经调试很长时间了、我们没有解决方案和问题。
期待尽快为您提供帮助!
谢谢!