This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:402k Ω 至 RTN -是否灵活

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505494/tps2660-402kohm-to-rtn---is-there-flexibility

器件型号:TPS2660

工具/软件:

团队、

我想了解在为 RTN 选择402k Ω 电阻以选择"带锁存的电流限制"模式方面的灵活性。

对于 PCB 的组装、最好使用442k Ω 电阻、因为设计中已经使用了该电阻。 这将有助于避免在组装过程中需要另一个电阻卷盘。

数据表中提到的402k Ω 电阻的灵活性如何? 442k Ω 电阻是否可接受?

谢谢!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    MODE 引脚上的电阻器应介于373k 和476k 之间、以确保器件"具有闭锁功能的电流限制"配置。  

    442KOhm 就可以了。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    很棒 我假设这还能保持超过温度和电源电压?

    如果以某种方式对其进行表征、我们能否共享数据?

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是设计造成的。 它尚未被表征。 此外、这只是一个电阻、它在 MODE 引脚上提供高阻抗路径并告诉电子保险丝在"具有闭锁功能的电流限制"下运行