This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:直流/直流转换器、直流/直流转换器产生的可闻噪声

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500397/lm61495-audible-noise-form-dc-dc-converter-dc-dc-converter

部件号:LM61495
主题中讨论的其他器件: DLPA3005

工具/软件:

尊敬的  

当然、电感器很可能有噪声。  

我使用 TI 提供的原理图、也使用相同的电感器。

音频范围内的任何噪声都是非常不可取的。

告诉我如何进行更改以更大限度地减少误差、例如 PCB 设计、元件和电感器。

谢谢

e2e.ti.com/.../_2800_TI-Rerence-Schematic_2900_LM61495_5F00_VOUT19V_5F00_IOUN10A.pdfe2e.ti.com/.../LM61495_5F00_PCB-DESING.pptxe2e.ti.com/.../LP61495RPH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您看到可闻噪声的工作条件是什么?  

    您能否检查输出电压纹波和电感器电流并与我分享?

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。  

    您看到可闻噪声的工作条件是什么?  

    [250422-LP]  空载时没有噪声、但即使轻负载也会产生可闻噪声。

    您能否检查输出电压纹波和电感器电流并与我分享?

    [250422-LP]

    请参阅与输出电压纹波相关的实际测量网结果。  

    "电感器电流"是指实际测量的电流吗? 我目前使用的是 TI 推荐的电感器。

    直流/直流转换器连接到 DLPA3005的主电源输入。 LED 电流范围为1至10A

    电源:24V / 3.5A→直流/直流:19V→DLPA3005输入:19V→DLPC LED 设置:10A。

    我能否求解开关频率后的可闻噪声?  

    谢谢

    此致  

    Lp Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP:

    我会回顾一下、然后通过 EOD 与您联系。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP:

    很少评论/请求:

    1.我根据您分享的内容检查了电感器波形、两个开关实例之间的时间差为~15us、因此频率为~67kHz、远超出可闻范围。  

    2.您确定是电感引起噪音吗? 由于陶瓷电容器的压电效应、它还会导致可闻噪声。 (请参阅 https://www.murata.com/en-sg/support/faqs/capacitor/ceramiccapacitor/char/0020)。 请确认。

    3.能否将模式更改为 FPWM 并检查这是否解决了问题?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taru  

    1.我根据您分享的内容检查了电感器波形、两个开关实例之间的时间差为~15us、因此频率为~67kHz、远超出可闻范围。

    [250424- KES]我知道开关频率测量老化. 这是大约400[kz]。 正如您提到的、它超出了可听范围。  
                我认为根本原因不是400kHz 的电感器。 你怎么看?  

    2.我会检查。  

    3、不可能。

    谢谢  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="218251" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500397/lm61495-audible-noise-form-dc-dc-converter-dc-dc-converter/5787246 #5787246"]我知道开关频率测量时效。 这是大约400[kz]。 正如您提到的、它超出了可听范围。  
                我认为根本原因不是400kHz 的电感器。 您认为什么?

    我不知道您的意思。 但是、正如我所说的、是的-根据我能看到的情况、电感器似乎不是问题。  

    您是否还能检查电感器是否安装在电路板上并牢固地焊接?  

    2. 我会检查一下。  
    [/报价]

    我将等待您的答复。  

    [引述 userid="218251" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500397/lm61495-audible-noise-form-dc-dc-converter-dc-dc-converter/5787246 #5787246"]

    3、不可能。

    [/报价]

    我不要求您永久更改设计-这只是为了进行故障排除。  

    谢谢、

    此致、

    Taru