This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:短路测试

Guru**** 2535800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504675/lmr43610-q1-short-circuit-test

器件型号:LMR43610-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43610

工具/软件:

尊敬的团队:

我们测试了 LMR43610的短路保护功能、并希望确认其工作是否正常。

波形如下图。

该测试是使用 CR 模式下的电子负载并采用0.05Ω 设置来执行的。

1.您能否帮助检查短路保护功能是否按预期运行?

  

 2.我们想确认电压是否会下降到0V 而 不会反弹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我收到了您的询问、我将在2025年24月04日 下午6:00联系您。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    波形看起来与类似  图9-9. 负载瞬态输入  转换时间。 我认为性能符合预期。

    我无法回答第二个问题。 如果您能对其做一些进一步的澄清、那将是不错的选择。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramanik:

    关于第二个问题、我的意思是 VOUT 会降至0V、并且在短路时不会重试。

    我尝试了另一种方法、通过按下电子负载上的"短接"来测试短路。

    波形如下图。

    您能帮助检查行为是否正确吗?"

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    如果我在实验室中亲自检查、结果会很好。

    我会通过 EOD 回复您。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、波形正确。 此时还会显示相同的波形。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramanik:

    明白了、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Pramik Patel