This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702:PMIC 建议查询

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505481/lp87702-pmic-recommendation-inquiry

部件号:LP87702

工具/软件:

您好、TI 专家

客户正在寻找满足以下规格的 PMIC。

目的是降低电路其他部分的直流/直流或 LDO、而不是连接到处理器或 MCU 的 PMIC。

-输入电压_3.7V 电池:VIN 最小值3.0~ Vin 最大值4.2V
-输出电压1:升压5V、1.5A
-输出电压2:降压3.3V、0.5A
-输出电压3:降压1.8V、0.1A
-输出电压4:升压13V、0.3A

您能推荐合适的 PMIC 吗?
如果没有满足所有这些条件的 PMIC、请检查是否有 PMIC 满足输出电压4 (升压13V、0.3A)除外。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于升压高电流要求、我发现任何符合上述要求的器件都不符合。 在大多数 PMIC 中、升压电流范围高达0.6 mA 或小于1A  

    您可能需要为3.3V 和1.8V 电源轨的升压和双路降压设计分立式解决方案。  

    此致、

    Ishtiaque