Thread 中讨论的其他器件: LM5118-Q1、 LM25118
工具/软件:
您好、
需要一个设计成册式稳压器的解决方案、输入电压为22-24V 和输出电压为28V
我看到了 LM5118-Q1和 LM25118-Q1
问题:这些器件的空间应用测试中是否有任何数据? 或合适的等效器件? (我在 EP 系列上找不到任何内容)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
需要一个设计成册式稳压器的解决方案、输入电压为22-24V 和输出电压为28V
我看到了 LM5118-Q1和 LM25118-Q1
问题:这些器件的空间应用测试中是否有任何数据? 或合适的等效器件? (我在 EP 系列上找不到任何内容)
尊敬的 Marcio:
抱歉、我们没有符合 EP (航天级)标准的降压/升压控制器。
可能会在此处查看可用的降压和升压器件:
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)产品选择|德州仪器 TI.com
此致、
Stefan
尊敬的 Marcio:
抱歉、我们没有符合 EP (航天)标准的降压/升压控制器。
您可能会找到一些采用降压/升压的解决方案:请参阅此处:
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)产品选择|德州仪器 TI.com
此致、
Stefan