This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:PWRGD 引脚在高负载下偶尔下降至低电平。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505967/tps54561-pwrgd-pin-begins-to-sporadically-drop-to-low-at-high-loads

器件型号:TPS54561

工具/软件:

你(们)好

我们使用 TPS54561设计了一个5V 电源电路。
按照 webench 设计、我们还设计了该电路板并正在评估其性能。
webench.ti.com/.../SDP.cgi
(L1因缺货而被修改为10 μ H。)

我们目前正在研究高负载条件下的行为、虽然预期的设计负载为5A、产品要求为3A、但 PWRGD 引脚在负载大约1.6A 或更高时偶尔会下降至低电平。
这是怎么回事?
我们应该注意什么?

设计原理图。

BOM 如下。

Rcomp R131 ERJ2RCF1652X
R132 ERJ2RCF2002X
RT R133 ERJ6ENF1333V
COUT C136 GRM31CR61A476ME15L
Ccomp C132 GRM1882C1H182JA01D
Rfbb R136 ERJ2RCF1002X
R137 ERJ2RCF1501X
Cin C131 GRM31CR71H475KA12L
Ccomp2 C133 GCM1555C1H100FA16
RPG R138. ERJ2RCF1001X
CSS C134. GRM1882C1H272JA01D
U1 IC131 TPS54561DPRT
L1 L131 IHLP5050FDER100M01
D1 CD131 RBQ20NS45ATL
Rfbt R134. ERJ2RCF4302X
R135 ERJ2RCF1742X
Cboot C135. GRM155R71H104KE14D

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我自己解决了问题。
    原因是输出电容器太小。 添加一个化学电容器(100 μ F/25V)作为输出电容器后、PWRGD 引脚保持在 H、直到预期负载3A。

    谢谢你。