This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745:未使用 IWR 时建议的 PMIC。

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505412/lp87745-recommended-pmic-when-iwr-is-not-used

部件号:LP87745
主题:AM2732中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

假设自己使用 AM2732、而不使用 IWR。
在这种情况下、建议的 PMIC 是否应该是 LP87751A1?
我不明白"y =平台"是什么意思。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    "y=平台"是什么意思? 。

    是的 、可以使用 LP87751A1。  请参阅设计用户指南; https://www.ti.com/lit/pdf/sprad61 。  

    您需要在设计中如原理图所示保持 L6和 C37连接、在上电后的引导中、您可以通过软件应用禁用1.0V 电源轨。  

    此外、每次调用启动时、您都需要禁用1.0V、因为这是基于 OTP 的器件、默认情况下启用 BUCK2、每次该器件进入安全状态并返回初始化状态时、PMIC 都会重新加载默认设置。 这就是为什么重要的是、每当 PMIC 复位或由于有序关断或立即关断而进入安全状态时、软件应用程序就必须每次禁用1.0V 电压。  

    此致、

    Ishtiaque