This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:TPS628502-Q1

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505566/tps628502-q1-tps628502-q1

器件型号:TPS628502-Q1

工具/软件:

我们公司的产品使用 TPS62850240QDRLRQ1。 在极端情况下、如果无法购买 TPS62850240QDRLRQ1、是否可以在不更改任何硬件设计的情况下使用 TPS62850240QDRLRQ1来替代 TPS62850240QDRLRQ1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yanping、

    在占用空间方面、我没有看到任何问题、但由于 DYC 封装具有延长的引线、因此 IC 下没有任何布线、例如在 EVM IC 上、我们在 IC 下有 GND 布线、因此该 GND 可以短接至 IC 延长引线。

    因此、请确保在布局中、IC 下方没有布线。

    谢谢、

    Farheen