This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:电荷泵是否会给输出增加噪声?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505667/tps22918-does-the-charge-pump-add-noise-to-the-output

器件型号:TPS22918

工具/软件:

 TPS22918的内部电荷泵是否会在输出中引入任何噪声? 如果是、预计噪声水平或任何其他干扰?

此开关是否会向低噪声 LDO 清洁电源增加任何噪声?

谢谢。此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    TPS22918 (所有负载开关器件)不会因电荷泵而引入噪声。

    建议使用1uF 的 CIN 电容器、以消除小瞬变和噪声。  

    KAI XU1 说:
    此开关是否会给低噪声 LDO 清洁电源增加任何噪声?

    对于输入电容器、它不应增加任何噪声。 我们还没有遇到这种情况。 但是、最好进行测试和验证。

    谢谢  

    Amrit