This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:在 CC 和 CV 充电之间切换、以及电芯断开连接时的工作情况

Guru**** 2386840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502611/bq24171-switching-between-cc-and-cv-charging-and-operation-when-cells-are-disconnected

器件型号:BQ24171

工具/软件:

请告诉我以下两点。
1.从 CC 充电切换到 CV 充电的条件是什么?
2.如果充电完成后电芯突然断开连接, STAT 信号是否闪烁?

此致、
Okashita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    大约为1时、FB 处检测到的电压必须为2.1V、充电器才能从 CC 更改为 CV 模式。

    对于2、是、因为当输出电容充电、放电、再充电等时、充电器会进入和退出终止状态

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    您提到了切换到 CV 充电的时序是 FB 达到2.1V 时的时序、FB 的分压电阻是100kΩ 和100kΩ 时的时序吗?
    在当前设计中、分压器使用97kΩ 和100kΩ 来将充电电压设置为4.1V。
    在这种情况下、它将在多大的电压下从 CC 切换到 CV?

    此致、
    Okashita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    4.1V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我明白。

    谢谢你。

    此致、
    Okashita.