This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62876-Q1:TPS62876B1QWRZVRQ1

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490360/tps62876-q1-tps62876b1qwrzvrq1

器件型号:TPS62876-Q1

工具/软件:

你好

我们需要包含如下所示的功率耗散表。

我想根据测得的 TC 计算 Tj。

我们的应用。

这些计算对于验证仿真是必需的。

请帮帮我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian、

    感谢您联系我们。

    您的帖子中没有显示的详细散热信息。 不过、您可以参考下面的公式和热性能数据来使用测量的 Tcase 计算 Tj 温度。

    我还提供了以下应用手册的链接、解释了为什么需要使用公式中的这些参数来确定结温。

    我希望我能够解答您的疑问。  

    公式:

       

    应用手册链接: https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf?、ts = 1742506712328

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    只是一个温柔的提醒。 您还有其他疑问吗? 如果没有,如果你可以关闭该主题将是非常感激的。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在给定的公式中、您使用 ψ JT、但我们有散热器(基座)。  请参阅屏幕截图。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian、

    感谢您的说明。 我忽略了器件顶部的散热器。 我不想再和你在一起,我只想和你在一起。」

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    感谢您的耐心。

    我与我们的热专家联系、 建议 使用 Rth (theta-case)来计算针对给定 Tcase 的结温。 很遗憾、我们无法提供您共享的示例表、因为它特定于 PCB 和应用。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian、

    只是一个温柔的提醒。  

    您还有其他疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    我现在正在关闭该主题。 只需添加注释即可重新打开。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议,但它不能解决我的问题。 我已经关闭了主题作为一个"解决"你更好的统计. 我没有时间进一步解释这个主题。
    此致