This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMICLOADBOARDEVM:TPS6594-Q1低温故障

Guru**** 2893130 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503705/pmicloadboardevm-tps6594_q1-low-temperature-failure

部件号:PMICLOADBOARDEVM

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

请遵循数据表中的器件温度等级:-40°C 至+125°C。

如果环境温度低于-40°C、TPS6594-Q1将出现什么异常故障?  它是否会导致系统关闭所有数字输出、外部电压轨和监控器、并在自检异常后进入安全恢复状态?

当我们 开始低温压力测量时、偶尔会出现 PMIC 故障。 PIN 状态如下:

EN_DRV        驱动至低电平
GPIO9 PGOOD  低电平
GPIO2          驱动至低电平
nRSTOUT       驱动至低电平

当温度恢复到20°附近时、问题将得到解决。 我们能否根据这些引脚状态确定 PMIC 是否异常? 此 PMIC 的最低工作温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 该主题已分配、但您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、

    早上好、有什么反馈给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、

    仍在等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu 您好:

    数据表中的这一行表示保证器件在-40°C 至125°C 的温度下运行。

    视情况而定、与此行提问关联的器件型号是什么?

    通常情况下、TPS6594是故障处理中的关键元件、因此 PMIC 输出故障不一定是由 PMIC 引起的、而是处理与 PMIC 相关的错误。

    从20°C 恢复后、是否可以执行寄存器读回? 基底器件地址的寄存器0x5A 至0x6C、这些是中断寄存器、可提供有关故障处理原因的更多详细信息。

    BR、

    Nicholas McNamara