主题中讨论的其他器件: TPSM33625
工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
我们目前正在验证 LMZM23601的运行情况。
VOUT:8V
IOUT:2.5uA
目前、对于所有产品、当 VIN 为9.6V 时、输入电流约为400uA。
不过、我们发现、当输入电压为9.5V 时、有些产品的输入电流约为400uA、还有一些产品的输入电流为4.5mA 至5mA。
我在数据表上检查了最大占空比时、结果是91%(典型值)、但预期的最小值是多少?

通过观察输出电压、我们可以看到开关周期存在差异。
[ VIN = 9.5V 至9.6V、IIN = 400uA ]
开关频率约为1kHz (1ms)。

[ VIN = 9.5V、IIN = 4.5mA 至5mA ]
开关频率约为66kHz? (15us?)。

对于上述两个波形、负载电流均为2.5uA。
在下面的波形中、我怀疑输入电流(IIN)增加的原因是高侧 FET 没有完全饱和?
请您就此问题的原因向我们提供意见。
此致、
Masashi