请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92201 工具/软件:
您好:
在 TPS92201电路中、可使用 EN 引脚拉至高电平 和 PWM 引脚保持低电平 (0%占空比、连接至 GND)。 根据数据表、我期望器件启用、但 LED 保持不变 完全关闭 原因是 PWM 输入为0%。
但是、我观察到 LED 略微亮起 即使 PWM 为低电平也是如此。
这是预期行为吗? 这可能是由于 PWM 或 SW 引脚上的噪声或漏电流造成的?
有任何关于如何确保 LED 在此状态下完全关闭的建议?
谢谢!