This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201:当 EN 为高电平且 PWM 为低电平时、LED 略有亮起(0%占空比)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505395/tps92201-led-glows-slightly-when-en-is-high-and-pwm-is-low-0-duty

器件型号:TPS92201

工具/软件:

您好:

在 TPS92201电路中、可使用 EN 引脚拉至高电平 PWM 引脚保持低电平 (0%占空比、连接至 GND)。 根据数据表、我期望器件启用、但 LED 保持不变 完全关闭 原因是 PWM 输入为0%。

但是、我观察到 LED 略微亮起 即使 PWM 为低电平也是如此。
这是预期行为吗? 这可能是由于 PWM 或 SW 引脚上的噪声或漏电流造成的?
有任何关于如何确保 LED 在此状态下完全关闭的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FB 或 PWM 引脚上可能存在较小的失调电压、这导致即使在 PWM=0时、驱动器也可能输出非常小的电流。 您可以使用大电阻器从 VIN 或其他稳定电压偏置 FB 引脚、直到未观察到 LED 照明。