This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689EVM:询问有关配置的信息

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505816/tps1689evm-inquiry-about-configuration

器件型号:TPS1689EVM
"主题:TPS1689中讨论的其他器件"

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我计划使用 TPS1689评估模块、并对其配置提出一些问题。 数据表规定的 VIN 范围为40V 至54V、断路器电流为25A 至44A。 但是、我的系统要求是 VIN = 11V 至16V、过流阈值为2A 至20A。 根据 TPS1689电子保险丝数据表、它应该能够满足这些要求。

我注意到、该评估模块包括并联的 TPS16890和 TPS16851。 在我的项目中、我只需要 TPS1689。 我是否可以仅使用 TPS1689禁用 TPS16851并验证我的要求(VIN = 12V 和 ITRIP = 2A)?

感谢您的帮助。 我期待您的答复。

此致、

Ömer μ s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer、

    需要在 EVM 上进行更改。  

    1.删除1685或禁用它。

    2.使用 PMBus 以及 EVM 上的 UVLO 电阻分压器调整1689的 UV 阈值。  

    3.调整 OCP 阈值。  

    此致  

    Kunal Goel