This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5817:背光 LED

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505906/lp5817-back-light-led

器件型号:LP5817

工具/软件:

您好、

我们正在调查背光 LED 驱动器 VF = 3~3.2V、80mA 应用。 因为大多数背光 LED 驱动器是升压架构。  

因此、我们考虑使用  RGB LED 驱动器、但我们不知道还有其他任何需要注意的问题。

 LP5817这种 RGB LED 驱动器是否适用于以下 LED 面板? 我们不需要 PWM 调光、仅使用 I2C 控制电流是可以的。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请问输入电源电压范围是多少?

    此致、

    Felix