This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845A:使用 COMP 引脚作为控制端口

Guru**** 2814435 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505885/uc2845a-using-comp-pin-as-a-control-port

部件号:UC2845A

工具/软件:

我想将 UC2845A 的 FB 引脚连接到 GND、并将来自次级侧的反馈信号输入 CMP 引脚以控制 PWM 输出。

在这种情况 下、CMP 引脚在没有任何电阻器的情况下连接到 GND、CMP 引脚电流是否受限?

 

如果有任何其他潜在问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、当您将 COMP 引脚和 FB 引脚短接至时、COMP 引脚电流通常被限制在1.2mA 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的迅速回复。