This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:确认废除 RoHS 豁免的措施15(a)

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505377/lmz31710-confirmation-of-measures-regarding-the-abolition-of-rohs-exemption-15-a

器件型号:LMZ31710

工具/软件:

尊敬的团队:

目标产品含有豁免条款15(a)下的铅。
我们的客户询问了有关此豁免的未来政策。
请回答以下问题:

目标产品:LMZ31710RVQT

・LMZ31710RVQT 采用 RoHS 豁免条款15 (a)。 15 (a)生效12个月后可以将其废除、但 TI 是否会采取任何行动?

・是否有计划改变为无铅产品?
如果是、请告知我们这方面的时间表。
如果否、请告知我们原因和未来计划。
或者、如果有完全符合 RoHS 标准的替代产品、请告知我们该器件型号。

谢谢、此致、
萩原大介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(大辅)  

    什么是应用规格,这是堆叠应用吗?,什么是输出电流,输入电压,输出电压,开关频率。

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rayakanti San

    感谢您的快速答复。

    所需的规格如下所示:

    ・Vin=+5V±8%

    ・Vout=+1.1V

    ・Iout (Max)=10A *实际值为6A 至7A、但10A (包括客户设计规则的裕度)

    ・要求:响应快速、电压精度良好、因为它用作 FPGA 的核心电源

    ・所需条件:与 LMZ31710相比、性能相同(或更好)、价格相同(或更低)、尺寸相同(或更小)

    如有任何建议、我将不胜感激.

    如果您能查看 TI 关于符合欧洲 RoHS 指令的政策、我们将不胜感激。

    谢谢、此致、
    萩原大介