This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:无系统电源或反向模式的充电器

Guru**** 2603445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503169/bq25750-charger-without-system-supply-or-reverse-mode

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

我将基于 BQ25750设计无人机电池充电系统。

虽然芯片支持系统电源和反向模式、但我的应用重点关注  只发生在为电池充电上  不需要这两种模式。

因此我删除了 BATSRC BATDRV 和连接  SYS  最终目的  VAC  跨度的变化。

TI 专家能否验证这些修改是否会带来问题、例如充电不完全的风险或与默认电源管理逻辑的潜在冲突?  

提前感谢您的见解!

e2e.ti.com/.../BQ25750_5F00_Charger_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yibo 您好:

    感谢您的研究。

    我建议在不使用 BATFET 时将 SYS 直接短接至 VAC、并将 BATSRC 短接至 SRN。

    下周我将回顾您的原理图。 星期五是 TI 假日。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 我解决了这些问题。 请查看这一页。  感谢您的帮助、Ethan。

    e2e.ti.com/.../7713.BQ25750_5F00_Charger_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yibo 您好:

    欢迎您。

    以下是我的建议:

    • 我们建议输入和输出端至少使用80µF 来保持电荷稳定。 可以增加这里的电容吗?
    • VAC 需要在靠近引脚的位置连接一个1µF 电容器。
    • 除此之外、电路看起来很好。

    您能给我详细介绍一下您的电路规格吗? 我不太确定 Q11和 Q12的用途是什么。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    非常感谢您的纠正和解释。  

    Q11和 Q12是从官方示例设计复制而来、刚刚离开这里。 我认为这些 FET 与 ACDRV、ACUV 和 ACOV 相结合、以在特定范围内控制"系统电源"。  

    但是、我不需要这样的系统电压电源。 可能我可以执行以下操作?

    • 拆下 Q11和 Q12。
    • 上拉 ACUV 或将其短接至 VAC  
    • 下拉 ACOV 或将其短接至 GND。
    • 禁用 ACDRV。 但我不确定应该进行上拉、下拉还是保持悬空。

    似乎系统的很大一部分将被移除。 我只是想知道是否可以这样做。

    谢谢!

    此致、  

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yibo 您好:

    是的、您可以进行这些更改、系统应该可以正常工作。

    顺便说一下、如果不使用 ACFET 或 BATFET、可能需要 BQ25756。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway