This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101-Q1:接地(AGND/DGND)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505519/tps7a8101-q1-grounding-agnd-dgnd

器件型号:TPS7A8101-Q1

工具/软件:

我将使用 3.2V 至2.9V 的 TPS7A8101-Q1为图像传感器的模拟电压轨供电。

 3.2V 以 DGND 为基准、也可得出电压、但此2.9V

2.9V 电容器连接到 AGND。

AGND 由电阻器与 DGND 隔离。

我想知道该 LDO 的接地情况:它应该连接到 DGND 还是 AGND? 两者都有?

GND 焊盘怎么样?

其输入和输出电容器应连接到哪个 GND?

和反馈电阻器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilad:

    我建议将 LDO 接地、输入电容器、输出电容器和反馈分压器连接到 AGND。 如果2.9V 电源上预计会出现快速瞬变、我建议 在两个 GND 域之间靠近电源至2.9V 稳压器的预期返回电流路径(即3.2V 网络越过接地分割点的位置)添加一个电容连接。

    此致、

    Alex Davis