This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:热效率

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505735/tl431-thermal-coefficienct

器件型号:TL431

工具/软件:

您好的团队、

对于 VI (dev)、输入最大值34mV 是否足够?
对于 Vrefat 25°C、是否意味着应输入2495mV 的标准值?

如果是这样、以下部分将是13627.3、将该值除以 ΔTa、似乎可以计算出平均温度系数 αVref、但我不清楚该值。
我知道这是一个 I 特性、因此我要在-40°C 和85°C 之间输入值。


您能详细介绍一下吗?
我们想知道在我们设备的工作温度范围0°C 至40°C 内、基准电压 Vref 的最小值和最大值摆动了多少。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    感谢您的提问!

    看起来您正尝试为您的应用在从0°C 到40°C 的工作温度范围内计算温度系数。

    这可以通过以下公式来实现:

    温度系数=((VI_DEV / Vref@25°C)* 10^6)/(ΔTa μ V)

    Tempco =((34mV/2495mV)* 10^6)/(85°C -(-40)°C)   //这适用于工业温度范围

    温度系数= 109ppm/C

    对于该温度系数值、109ppm/C *(40°C - 0°C)= 4360ppm  

    4360ppm * 2.495V = 10878uV = 0.011V (对于 0°C 至40°C 的温度范围)。  

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li