This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843620:TPSM843620SITR

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505438/tpsm843620-tpsm843620sitr

器件型号:TPSM843620

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 TPSM843620SITR 我设计中的电源模块。 输入电压越高 12伏 和输出配置为 4.6V

在下 空载条件 、我观察到该模块正在绘制 45 mA 输入电流的总和、假设输出端未连接外部负载、该值看起来相对较高。

为了帮助进行调试、我还分享了的一个部分 原理图 供您参考。

请帮助我了解以下内容:

  1. 在这些条件下、该模块的典型输入电流是多少?

  2. 是否有任何有助于降低这种空载输入电流的特定配置或模式设置(例如 FPWM 与自动跳跃)?

  3. 这是否与内部偏置或控制电路行为有关?

强烈建议优化或降低此待机功耗。

提前感谢您的支持!

此致、

Shantanu Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shantanu、  

    1)我测量了 EVM 上的空闲电流、并看到了类似的结果。  

    2)此器件仅具有 FCCM 模式、因此无法更改为不同的模式。  

    3) 这主要是由于内部控制电路。  

    EN 上有一个小型内置上拉电阻、允许其在 EN 悬空时开启。 当需要该器件时、可以使用一个电阻器将 EN 引脚拉至低电平、然后拉至一个外部源。  

    此致、

    Ryan