This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:使此器件进入编程模式、但是、此器件对任何操作提供否定确认

Guru**** 2389460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503139/tps650861-make-this-device-entering-programming-mode-however-this-device-gives-nack-for-any-operations

器件型号:TPS650861

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:  

关于 TPS65086100RSK、

我尝试使该器件进入编程模式 、但该器件会针对任何操作提供 NACK。

根据数据表、默认从器件地址为0x5E。  

更多详细信息、请参阅随附的电子邮件 DSR#70307 TPS65086100RSK.msg  

非常感谢。

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您联系 e2e。 您是否按照以下步骤将器件进入编程模式?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    感谢您的反馈。

    我注意到 图像中提到的这些细节 ,然而,无论从器件地址是0x38还是0x5E ,都已收到 NACK 响应。

    请将您的电子邮件分享给我 吗? 因为 我可以向您分享有关硬件和软件的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请通过 e2e 向我发送朋友申请、以便您可以安全地共享文件。

    此外、您是否在尝试进入编程模式时向 CTL4引脚施加7V 电压?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

        我已经向你发出了友谊请求。

        在尝试进入编程模式时、已向 CTL4引脚施加7V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在上图中、SDA 按几个时钟周期移位、您注意到了吗?

    在进入编程模式之前、器件应能够与地址0x5E 通信。 您可以尝试读取寄存器0x00或0x01、并确保与器件建立通信。

    建立通信后、将7V 施加到 CTL4引脚、并使用器件地址0x38将"1"写入 OTP_CTRL1寄存器中的 PROGRAMING_STATE 位。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish

    感谢您的反馈。

    您有 TPS650861的数据文件吗?

    非常感谢。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish

    感谢您的反馈。

    您可以给我们捕获相应的波形吗?

    非常感谢。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

       您可以将您的电子邮件地址发送给我吗?

       因为我们的共同客户 Siemens AG 希望我们尽快在我们的平台上支持此设备。

       非常感谢。

       Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    我在私人留言上回答了你。

    Sathish