This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:编程前的电压输出?

Guru**** 2383530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505741/tps6521905-voltage-output-prior-to-programming

器件型号:TPS6521905

工具/软件:

您好、我需要在工厂组装后对芯片进行编程、想知道此芯片的每个电源轨上的默认电压输出是多少? 我需要一个在初始启动时不输出任何电压且在 i2c 编程和写入 NVM 后仅在所有电源轨上具有 Vout 的芯片。 我的理解是、 TPS6521905附带一个空 EEPROM、因此在输出轨上应引导至0V。

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您联系 e2e。

    TPS6521905是一款用户可编程的器件、禁用所有输出轨。

    Sathish