This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV772:热计算

Guru**** 2768135 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV772, TPS746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505196/tlv772-thermal-calculation

器件型号:TLV772
主题中讨论的其他器件: TPS746

工具/软件:

您好:

我们希望使用 TLV772 (01) X2SON 封装进行以下两种电压转换:

  • Vin=1.8V、Vout=0.925V、Iout=0.3A
  • Vin=1.8V、Vout=0.8V、Iout=0.3A

考虑到热阻、在最坏情况下(Vout=0.8V)、Pd =(1.8V-0.8V)*0.3A = 0.3W。 这与器件的温升为~70C 相关。 在环境温度= 50°C 时、结温将~120°C、仍然刚好低于建议的最大值 在您看来、120C 是否可以接受?

您是否有更好的建议(在类似的小型封装中)、那会更好地散热?

谢谢您、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    可以接受120'C。

    该器件能够可靠运行、并且电气特性表值适用于-40°C 至125°C 的建议运行条件下的任何值 它可以在该结温下 长期运行而不会出现问题。

    TPS746 也可以在这些条件下工作、但封装尺寸稍大(但也很小)。 如果您告诉我您的封装尺寸要求、我可以找到更好的替代产品。

    TPS746 3.3V
    封装 WSON X2SON
    封装尺寸 2mm x 2mm > 1mm x 1mm
    RθJA 80.3'C/W < 236.2'C/W
    VIN 最大值 6.0V 6.5V
    最大输出电流 1A 0.3A
    VOUT 最大值 5.5V ~6.0V

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我们将继续使用 TLV772。 您有这款器件的设计计算器吗? 我在 TI.com 上没有看到。

    谢谢您、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    很遗憾、我们没有这款器件的计算器、但我很乐意为您提供和说明任何相关的公式

    此致、

    Gregory Thompson