请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AE 工具/软件:
团队、
Pepper Fuchs/Aava 正在与测试实验室合作、为其新的 Ivalo 平板电脑(使用 TPS65994AE)运行 IEC EN 62680测试、以证明符合欧盟通用充电器指令。
但是、即使我们在 VIF 文件中定义了 PD 3.0协议、该实验室也无法运行该协议的测试。 根据测试实验:"EUT VIF 的 PD 版本过低、3117 (该版本无法再通过 PD 认证)、建议修改 VIF 以将 PD 版本设置为更新的版本。" 他们还联系了测试设备制造商、并表示测试仪将按照最新规范(目前为 PD 3.2)进行验证。
但是、TPS65994AE 最高仅支持 PD 3.0协议、因此该测试失败。
您是否可以深入了解 Pepperl 如何通过62680测试、或者最终证明使用 TPS65994AE 的器件符合欧盟通用充电器指令?
此致
Manuel