This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:使用 BQ24765充电器充电时、RSOC 跳跃和 FCC 压降

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24765, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502940/bq40z50-when-charging-with-bq24765-charger-rsoc-jump-and-fcc-drop

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ24765GPCCHEMBQSTUDIO

工具/软件:


TI 技术支持团队大家好、

当使用 BQ24765充电器进行充电和放电时、

如随附的日志记录数据所示、RSOC 从77%急剧上升、

FCC 和 SOH 显示出急剧下降的趋势。 有这样的解决方案吗?

e2e.ti.com/.../2772.TEST_5F00_Logging.gg.xlsxe2e.ti.com/.../TEST2GG.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于将相同 SREC 文件应用于同一充电器的其他电池包、我们确认 FCC 和 SOH 正常应用、EOC 电压也处于正常范围内。 这种现象在电池组中间歇性出现的原因是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张先生、

    -这是 SOC 快速跳变的正常情况、还是这只是一次发生?  

    -如果这是正常情况,请附上您的 GPPCHEM 报告文件为您的 chemID 选择。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在对许多电池组进行循环测试。
    有时、当 SOC 快速增加而 SOH 和 FCC 减少时、电池包会在再次循环时恢复正常。
    然而、当大规模生产阶段的数量增加时、这个问题会变得更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张先生、

    根据上次的回答、我将中断此操作、这是正常情况(请强调是否正常)、但我将要求您提供这些文件。

    -附上您为选择 chemID 而获得的 GPCCHEM 报告文件

    -确认您的更新状态显示,示例如下  

    -附加.gg 文件进行审查,以及电池电芯数据表和电池组配置

    -最后,请在校准选项卡中进行校准,并请确认您使用的细胞不是不同的老化的,而且细胞也不是不同的。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种异常现象。 在某些情况下、当重复充电/放电周期时、它会恢复正常、但原因未知。

    如果未使用 GPCCHEM 报告文件、则 ChemID 为 Samsung INR18650-35E、更新状态为0E。 您没有使用老化的单元格。 周期数小于10。 作为参考、附加了 gg 文件和循环记录数据。

    e2e.ti.com/.../LI18S01_5F00_20250227_5F00_0e.gg.csve2e.ti.com/.../4571.test.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张先生、

    您能否确认 TEST2GG.gg.csv 是在充电/放电循环后从器件拉取的? 如果是、您现在能否分享一个正常运行的电池包在充电/休息/放电后获取的.gg 文件? FCC 在很大程度上取决于电阻表、便于我们比较两者之间是否存在任何差异。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony

    我对 FCC 波动有一个新的了解。

    FCC 在充电周期结束后立即变化、而不是在充电和放电周期内变化。

    我认为 RA 表更新与当前问题无关、因为它在放电过程中更新。

    如果 PACK 在低于设定电压的点结束、FCC 可以更低吗?

    将 RA 滤波器固定为1000可以解决充电电压不稳定性的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张先生、

    即使在充电时、FCC 计算仍然依赖于电阻表、但您认为它们在放电时应该更新是正确的。  

    此外、如果这种情况在另一个充电/放电周期完成后自行清除、则在此期间更新的两个主要参数是 Qmax 和电阻、因此我认为这可能会影响初始 FCC 计算。

    只是为了确认一下、学习循环中使用的单元是新的单元吗?

    如果您可以共享描述充电后 SOC 下降的 bqStudio 日志文件、这样我们就能更深入地了解情况。  

    此致、

    Anthony