This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25858B-Q1:应用问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506731/bq25858b-q1-application-problem

器件型号:BQ25858B-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ25856-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户对该器件有一些疑问、您能帮助检查一下吗?

1、此芯片的应用场景是什么、超级电容充电、放电、输入电流和充电电压可以吗? 放电电流和电压?
2、我们看到通过输入在输出位置为"超级电容"充电、然后在输出端的超级电容通过反向升压放电至输入位置时放电、这种理解正确
3、反向升压放电时、电容需求的最小放电电压是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colt、

    感谢您的研究。 您能告诉我客户的超级电容器充电电路有什么目标吗? 如果您使用超级电容器作为备用电源、我建议使用 BQ25856-Q1。 BQ25856-Q1具有自动反向模式、充电器可以在输入电源发生故障时自动备用输入电压。

    1.我不太清楚这个问题是什么意思。 BQ25858和 BQ25856都可以调节充电电压、充电电流、放电电流和放电电压。

    2.是的、这对 BQ25858和 BQ25856都是正确的。

    BQ25856-Q1在反向模式下可以工作的最小输出电压为2.5V。 因此、BQ25856-Q1将在电容器电压达到2.5V 后停止放电。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway