This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:LMR43620-Q1电源设计...

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506639/lmr43620-q1-lmr43620-q1-power-design

器件型号:LMR43620-Q1

工具/软件:

你好。

以下是 LMR43620-Q1的建议原理图。  

但是、​​EVM、数据表和 Webench 中的 L 和 Cout 值都不同。

在这种情况下、电路设计的基础应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果出现任何差异、我们 通常建议您遵循数据表中的建议。  

    需要注意的一点是、使用 LC 组合在元件选择方面存在一定的裕度。 不过、webench 显示的是可调节输出版本、因此如果使用固定的5Vout、我建议使用 EVM 或数据表 BOM。

    谢谢您、

    Joshua Austria.