This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:无突发模式且轻负载时的输出电压漂移

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506528/ucc256403-output-voltage-drift-when-light-load-w-o-burst-mode

器件型号:UCC256403

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们根据客户的要求、通过用户选项7禁用突发模式。 LLC 谐振频率设置在80KHz 至90KHz 之间。  

LL/SS 引脚电阻为100k 上电阻器、47k 下电阻器

但是、我们看到了从48V 到56V 的输出电压漂移、不稳定。  请问您是否有任何问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、

    我们需要有关问题的更多详细信息。 发生了哪些变化以及原始值是什么?

    您能分享一下波形吗?

    如果您愿意、请随时直接通过电子邮件与我们联系。

    谢谢、

    Ning