This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:学习周期问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480920/bq40z50-r2-learning-cycle-issue

器件型号:BQ40Z50-R2
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们在 BQ40Z50-R5上完成学习周期时遇到了一些问题。

在最后一次弛豫后、状态不会更新为0x06、学习周期的 Ra 值与原始值似乎有很大差异。

我们假设这是因为化学成分错误、但在使用在线工具进行电芯化学成分检查后、所选化学成分显示为正确。

我们遵循可用的文档来设置学习周期、并重复了几次、但结果相同。

原始 Ra 表和学习 Ra 表之间有什么区别?

我们的电池采用2S6P 配置、使用2S1P 进行了化学检查、能否有所不同?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以共享学习周期的 bqStudio 日志文件和电量计设置的.gg 文件?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、请访问 attached.e2e.ti.com/.../6428.Log2.loge2e.ti.com/.../8078.Export.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HP:

    似乎电阻没有根据日志文件一直更新。 是否可以将放电电流速率提高到设计容量的 C/5左右、看看这是否允许进行更新?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢的建议,我尝试了,它没有改善的情况。 仍卡在状态05。

    日志文件是 attached.e2e.ti.com/.../LearnRun2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HP:

    多亏分享了这些信息、电阻似乎正在更新、但尚未实现第二次 Qmax 更新。 您是否可以尝试将 Qmax Delta 值从5%增加到10%、以查看这是否是导致无效的原因?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我尝试了将 Qmax 差值更改为10%、但这仍然是同一个问题。  e2e.ti.com/.../LearnRun3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HP:

    我看到这里使用了较小的放电率、可以使用 C/5和15%的 QMax Delta 来尝试这一点吗? 如果 DOD 测量之间的时间过长、可能会出现问题、并且由于这是一个大单元、C/5可以缩短这一时间。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的日志文件以了解15% QMax Delta 周期、但结果仍与之前相同。

    充电器连接不良、因此充电部分的数据看起来不是很好、但放电应该正常。

    我是否应该再次运行此15% Qmax Delta 以获得充电部件中的良好数据、或者您是否有任何其他更改建议尝试使用?e2e.ti.com/.../LearnRun4.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HP:

    只要 QMax 在充电后更新、就没有问题。 此时使用的 chemID 号是什么、以便我们可以检查它?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、我们将 chemID 编程为7146。
    数据存储器中的"Static Chem DF Signature"(静态化学物质 DF 签名)为4ccd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HP:

    周期本身似乎正常、但唯一需要关注的是、在初始放电期间未设置 RDIS、这是预期的操作。 您能否在开始放电之前尝试复位器件以查看这是否有任何影响?

    此致。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HP:

    只要 QMax 在充电后更新、就没有问题。 此时使用的 chemID 号是什么、以便我们可以检查它?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RDIS 在复位后立即设置、是按预期设置、还是应在放电期间设置?

    我正在重新启动学习周期、如本主题中最后一篇文章: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934499/bq40z80-restart-learning-cycle 所述

    我在第一次放电之前附上了寄存器的屏幕截图。

     e2e.ti.com/.../LearnRun5.log。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HP:

    此问题正在审核中、请留出一段时间来回答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HP:

    是的、RDIS 应在复位发生后立即置位。 我们现在将查看日志。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们是否可以提供更多信息来帮助您调查此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HP:

    抱歉耽误时间、您能不能发送这个学习周期使用的.srec 文件、我们也可以看看这个文件?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我在将其附加到该消息时遇到了问题、我该如何将其发送给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HP:

    我会给你发送一个朋友邀请,通过私人信使发送这个。

    此致、

    Anthony