This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:GPCRB 报告

Guru**** 2924180 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501302/bq40z50-r2-gpcrb-report

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRBGPCCHEM

工具/软件:

e2e.ti.com/.../B1_23002D00_report.zipe2e.ti.com/.../A111_23002D00_report.zip
两节电池收集的数据获取两个 GPCRB 报告、但化学成分 ID 不同。 出现这种情况的原因是什么?应如何解决? 我应该如何分析这两个报告,以选择最合适的化合物 ID ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配并审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但我何时会期望结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请期待在下周结束时收到回复、但我们正在尽力争取更快的解决方案。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我对这里的含义感到困惑。 GPCRB 工具用于优化温度、而 GPCCHEM 工具用于查找 chemID 匹配。  如果您尝试查找与所用电芯匹配的 chemID、请使用以下 GPCCHEM 工具:

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我误解了我的表达式、我的意思是我使用 GPCRB 工具获得了两个报告、但反馈报告中的 QMax 值不同。 我想知道为什么有两个结果以及如何解决它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    明白了、感谢您的澄清。 您能分享此处生成 A 和 B 报告的输入文件、以便我们更深入地对此进行研究吗?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    e2e.ti.com/.../A111_2300_.zipe2e.ti.com/.../B1_2300_.zip  

    以下是两个输入文件。 请帮助我们分析和解决难题,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我能够查看这些文件的输入、并且两个输入之间通过的电荷量之间似乎存在相对较大的差异。 我快速检查了 roomtemp.csv 中消耗的电荷量、以与报告文件中给出的 Qmax 进行比较(这应该不准确、因为 Qmax 计算中有其他因素、但这将粗略表示)。  

    在 B 文件中、消耗的电荷量为~4000mA、其中 Qmax 为该文件的4353mA:

    在 A 文件中、这更接近~μ s 6000mA、其中 Qmax 为6968mA:

    只是为了澄清一下、这些是使用完全相同的电池吗?  

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们都是相同的单元格。 、、Δ t 我不知道  QMax 值的不同之处。   还有  其他 解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    GPCRB 工具的输入数据应反映充满电以放电至空电。 由于 Qmax 在这种情况下取决于消耗的电荷、因此我相信在情况 B 中、该电芯不会一直放电至电量耗尽。

    此致、

    Anthony