This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:GUI 不适用于 EVM

Guru**** 2586495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504027/tps6594evm-gui-does-not-work-with-evm

器件型号:TPS6594EVM

工具/软件:

它显示硬件已连接、但未检测到器件  

我使用了默认的 I2C 设置、但它没有连接、因此我在 GUI 上切换到 SPI 模式、而不更改 EVM 上的跳线、已连接、但未检测到器件。

您能告诉我什么问题吗?

我已经遵循了 GUI 和 EVM 指南、肯定还有其他问题。

我们可以通过视频聊天来解决这个问题吗?

我怀疑从 Digikey 获得的 EVM 有缺陷、因为我目视检查了 EVM 上的 PMIC 芯片、似乎  PMIC 上的引脚之间有多个焊接桥。

我们先进行呼叫。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您能否分享 EVM 板的照片、以便我们检查所有连接、还能查看有问题的焊桥的照片? 我还建议探测您怀疑发生短路的引脚。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    不可能拍照,太小,只是我的嫌犯。

    我们是否可以通过电话来解决这些问题?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请先尝试在论坛上解决问题-但如果您怀疑 电路板因焊接问题而有缺陷、并已通过 Digikey 订购、我建议您通过他们的退货流程来获取更换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个近距离的显微镜,似乎我的怀疑是错误的,没有短。

    我联系了 DigiKey、他们希望 TI 支持部门先进行故障诊断、然后再返回、那么我该怎么办?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是来自 Scalable PMIC GUI 的消息

    您能告诉什么原因导致出现"找到重复的设备名称(或)无效名称"错误吗?

    目前它仅接受 SPI 模式  

    在用户指南中指出 EVM 默认值为 I2C 模式时、如何在 EVM 设置中从 SPI 模式切换到 I2C 模式

    请参阅下面的

    任何跳线不正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、

    为了让 Digikey 退回 TI、TI 告知的故障排除流程需要由 TI 直接向客户核实、一旦发现商品有缺陷、客户就会确认 TI 存在缺陷、我们将在 Digikey 处理故障分析。 您能否确认是否存在缺陷或批准退货?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    你能给我发送一封电子邮件给我一个电话,所以我们可以解决这个  问题: n-mcnamara@ti.com 之间的任何8-16 CST(达拉斯时间)将工作.

    具有正确的跳线设置、但需要对器件上的 PMIC 进行编程以与 SPI 配合使用、因为 TPS65941111位于 TPS65941111EVM 上、因此该器件将作为 I2C 运行、并期望连接到另一个 PMIC。

    我们可以在电话中详细介绍。

    要开始使用、您可以保留所有跳线、但是

    1.移除 J8和 J9上的跳线

    2.将该跳线置于 J15接头上、专门桥接 VSYS 和 V3V3

    这将为 PMIC 供电、现在当您首次进入 GUI (即寄存器映射)时点击此按钮

    请在您的设备设置中包含这些内容

    确认前三个寄存器是0x00以外的寄存器、并且 EVM 已连接。

    您好、Erik、

    这似乎对如何使用 EVM 产生了误解、请让我们尝试上述内容并在认为 EVM 有缺陷之前拨打电话。

    我对稍后的答复表示歉意。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    按照您的说明、我得到了以下信息:

    因为您可以看到硬件未连接、我尝试过几次、它未连接、我将与您进行通话  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的支持、现在 EVM 通过更改 J47跳线将 PC 正确连接到 I2C。

    根据本文内容、需要进行3次固件更新来更新 PMIC

    1. 仅用于 EVM  
    2. 适用于 TPS6594141BRWERQ1
    3.  LP876441B1RQKRQ1的默认设置

    我需要评估 PMIC 中的所有 LDO、BUCK、看门狗、GPIO

    以上内容、我可以使 EVM 保持不变、不会返回。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我将通过电子邮件发送文件。

    BR、

    Nicholas McNamara