This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843620:电压基准精度

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506820/tpsm843620-voltage-reference-accuracy

器件型号:TPSM843620

工具/软件:

您好:

您能否确认 TPSM843620的内部0.5V 电压基准的精度?

功能列表显示±0.5%。

电气特性表指出:495mV 至505mV、即±1.0%。

谢谢您、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    它应该是 EC 表中的+/- 1%值。  

    此致、

    Ryan