This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24640:低充电电流

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484405/bq24640-low-charging-current

器件型号:bq24640

工具/软件:

您好:

我尝试使用 BQ24640RVAR 为4V 和7A 时额定电容为9000F 的超级电容器充电。  输入为12V。  超级电容器当前为1.8V、但到电容器的输出电流极低。 我将根据数据表中的典型应用、附上我所使用电路的原理图。  

探测高侧晶体管的栅极会产生极短的电压尖峰、之后会产生大量振铃。

是否了解从何处开始故障排除?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    我正在研究这个问题、并将在收集更多信息后提供更新。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    ISET 引脚上的电压是多少?

    VFB 引脚上的电压是多少?

    为什么 CE 引脚上有一个电容器?

    能否提供 IBAT、VBAT、VIN、IIN 的示波器捕获?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你克里斯蒂安努力帮助!

    ISET 引脚上的电压为1.38V

    VFB 上的电压为1.20V

    CE 引脚上的电容来自数据表中的典型应用原理图:

    1Ω 分流器上的 IBAT 范围:

    VBAT 范围:

    VIN 范围:

    1Ω 分流器上的 IIN 范围:

    如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bradon、

    BTST1和 REGN 之间的二极管应为 肖特基二极管。 如果使用肖特基二极管、您看到有什么区别吗?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以某种方式设法将这个问题标记为偶然解决。  道歉。

    BAT54C 是肖特基二极管。  不知道为什么我的 CAD 软件中没有反映这一点。  我尝试切断右下支腿、这样我就不再有两个并联的二极管。  我还尝试将 R1、R2、R7和 R8的值减半、希望在输入端获得更稳定的电压、并使用6.6uH 电感器代替我的3.3电感器、所有这些都没有明显的效果。  我发现、如果输入电压要低得多(约为5-7V)、HIDRV 发送的信号会更稳定、但我最多能够以大约600mA 的电流充电、而不是我期望的7A 电流充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、  

    您使用什么作为输入适配器? 拉电流是否受限?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开始时、我使用汽车电池在~12V 的条件下进行测试、这正是预期的用例。  进一步测试使用可高达30A 的可编程工作台电源。  两种供应都不应造成这种瓶颈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    我不会看到您的原理图有任何明显的问题、

    您能否确认已遵循布局指南:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、未能遵循第6个问题可能是问题。  我已经订购了具有新布局的新 PCB、并会在 PCB 到达后立即报告、我能够对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容器和输出电容器之间的接地连接不良实际上是问题所在。  我重新排列了布局、与 https://www.ti.com/lit/pdf/sluuab3 参考设计中的布局类似、现在我的电路可以正常工作。  感谢您的讲解。