This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:与 AGND/PGND 的远反馈连接

Guru**** 2381900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506104/tpsm84624-far-feedback-connection-to-agnd-pgnd

器件型号:TPSM84624

工具/软件:

根据数据表、AGND 和 PGND 必须作为单独的网络保持、并且不能从外部连接在一起、因为它们连接在模块内部。

由于 FB 引脚以 AGND 为基准、因此如果我想在靠近负载的位置实现远反馈检测、应该如何进行连接?

是否建议使用如下 所示的连接? 请提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、使用 AGND 引脚基准 FB 分压器显示的内容是正确的。 您可能需要添加一个高频旁路电容器以避免抖动  、如 www.ti.com/.../slyt467.pdf 所示。您可以为此旁路电容器添加一个占位符、如果有任何噪声拾取、则进行安装。 希望这有所帮助。

    谢谢、
    ADM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您分享这篇文章! 只是为了确保我理解正确。 在我们的示例中、TPSM84624没有用于遥感的特定差分放大器。 我想知道下图所示的两种配置中哪一种 更好? 仅与电源轨连接很远的器件-选项1、或者也与负载 接地端连接很远的器件(这将取自靠近负载的旁路电容器)-选项2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetelin:

    这两种配置通常都适用于较低的电流、例如这里的6A。 随着电流较高、接地差可能会增加到不可接受的水平。 选项2的工作更加准确、因为负载处的接地差与 IC AGND 之间的关系与选项1相比将可以忽略不计。 您可以使用该应用手册中的旁路电容器、为此电容器使用一个占位符、然后在出现抖动问题时使用该电容器。

    谢谢、

    ADM